This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 ASK 调制的功率放大器

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6120A2, THS6012, LMX2571, THS6222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/989501/power-amplifier-for-ask-modulation

主题中讨论的其他器件:TPA6120A2THS6012LMX2571THS6222

您好!

我正在寻找一个可用作 ASK 调制器输出级的放大器。

ASK 信号是通过将载波@ 40MHz 与数字序列相乘来获得的(在这里的示例中是一个方波@ 100KHz)。

我现在需要的是能够为负载提供0.5W 功率的输出功率级(负载超过50欧姆)。

您会采取什么措施?

提前感谢

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPA6120A2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它看起来很好、

    我想模拟它的行为,但我没有找到此部件的 ANS 模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、这个部件是 THS6012的音频组重新标记、使用那个部件模型-尽管我在 最近的 AudioXpress 文章中不得不在外部修复它的噪声模型。 这里是包含这些修复的 TINA 文件、只有电流噪声项、电压噪声足够接近、此外、请使用 THS6012数据表、因为它更准确、更完整。  

    e2e.ti.com/.../THS6012-noise-test-with-external-macros-gain-of-3.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    非常感谢。 模拟工作正常,现在…

    另一个问题是、要为载波频率生成40MHz 的正弦波、我想使用 LMX2571之类的合成器、但也许您可以建议一种更简单的方法...

    提前感谢、祝您愉快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、  

    这个合成器问题超出了我的领域、但我相信在座的某个人是一位专家。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrea、

      THS6012是一个很好的建议、也可以研究 THS6222。 我将把这个主题移至 TI 合成器组。 他们将能够帮助您提供更简单的产品。  

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    我会这样做:

    e2e.ti.com/.../andrea_5F00_40mhz.TSC

    方波来自3.3V 40MHz HCMOS 石英振荡器。 假设源阻抗为30R、这是 HCMOS 输出的典型值。

    两个电容2.9pF 和3.5pF 似乎具有奇怪的电容、但它们实际上是2.7pF 和3.3pF、来自1µH μ F 线圈的绕组电容0.2pF。

    如果组件具有较小的制造公差和温漂、则电路工作正常。 因此、最好为 μ 1µH 线圈选择最大制造容差为+/-2%、制造容差为+/-5%的 NP0电容。 此外、使用具有+/-50ppm/K 或更高性能的+/-1%容差薄膜电阻器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    非常感谢!

    比昂贵的合成器或 DDS 要好得多。

    现在面临的挑战是被动的容差....

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mouser 应该有你需要的一切

    我通常从 Epcos 获取 SIMID SMD 线圈。 寻找谐振频率非常高的变体、这会导致寄生绕组电容降低。

    我让该电路在0°C 至90°C 的产品中工作 一切都很好。 这主要是因为此处所需的频率40MHz 位于频率响应中峰值的左侧、而不是峰值右侧曲线的急剧下降

    Kai