Other Parts Discussed in Thread: TPA6120A2, THS6012, LMX2571, THS6222
您好!
我正在寻找一个可用作 ASK 调制器输出级的放大器。
ASK 信号是通过将载波@ 40MHz 与数字序列相乘来获得的(在这里的示例中是一个方波@ 100KHz)。
我现在需要的是能够为负载提供0.5W 功率的输出功率级(负载超过50欧姆)。
您会采取什么措施?
提前感谢
A.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPA6120A2, THS6012, LMX2571, THS6222
您好!
我正在寻找一个可用作 ASK 调制器输出级的放大器。
ASK 信号是通过将载波@ 40MHz 与数字序列相乘来获得的(在这里的示例中是一个方波@ 100KHz)。
我现在需要的是能够为负载提供0.5W 功率的输出功率级(负载超过50欧姆)。
您会采取什么措施?
提前感谢
A.
嗯、这个部件是 THS6012的音频组重新标记、使用那个部件模型-尽管我在 最近的 AudioXpress 文章中不得不在外部修复它的噪声模型。 这里是包含这些修复的 TINA 文件、只有电流噪声项、电压噪声足够接近、此外、请使用 THS6012数据表、因为它更准确、更完整。
e2e.ti.com/.../THS6012-noise-test-with-external-macros-gain-of-3.TSC
尊敬的 Andrea:
我会这样做:



e2e.ti.com/.../andrea_5F00_40mhz.TSC
方波来自3.3V 40MHz HCMOS 石英振荡器。 假设源阻抗为30R、这是 HCMOS 输出的典型值。
两个电容2.9pF 和3.5pF 似乎具有奇怪的电容、但它们实际上是2.7pF 和3.3pF、来自1µH μ F 线圈的绕组电容0.2pF。
如果组件具有较小的制造公差和温漂、则电路工作正常。 因此、最好为 μ 1µH 线圈选择最大制造容差为+/-2%、制造容差为+/-5%的 NP0电容。 此外、使用具有+/-50ppm/K 或更高性能的+/-1%容差薄膜电阻器。
Kai