This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358A:可驱动多少个 MOSFET

Guru**** 2785685 points

Other Parts Discussed in Thread: LM358A, LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/989802/lm358a-how-many-mosfet-can-be-driven

器件型号:LM358A
主题中讨论的其他器件:LM358

大家好、

客户对 LM358ADR 感兴趣、  他们希望通过实验来确定可以驱动多少个 MOSFET。

您能否评论一下如何估算?

谢谢!

专利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:LM358A

    大家好、

    客户对 LM358ADR 感兴趣、 他们希望通过实验来确定可以驱动多少个 MOSFET。

    您能评论一下如何估算这个值吗?

    谢谢!

    专利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patty、

    MOSFET 栅极是 LM358的容性负载。 如果 LM358处于闭环(线性运行)中、这将影响稳定性;如果在数字模式下使用、这将影响上升和下降时间。 频率补偿可用于线性模式、以牺牲速度(带宽)为代价来提高稳定性

    唯一的限制是创造力和实用性。  

    多个 MOSFET 的用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patty:

    什么是 MOSFET? 微型 BS170? 还是输入电容非常高的 thingy?

    您能否显示原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    请参阅以下原理图:

    谢谢!

    专利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    我找到了相关 MOSFET 的数据表、在我们确定 具体细节后、应该有助于客户解决方案。  

    AOD558_rev1.0_RoHS (aosmd.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    客户希望提供负载5A、10A、15A、20A。 为了避免热问题、 它们连接了18个 MOSFET。 BD 如下所示:

    谢谢!

    专利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patty、

    这是一个使用标准 Tina 库中第一个 NFET 的简单电路。  

    e2e.ti.com/.../18FETS.TSC

    这是大信号仿真响应。

    R38是使 IOUT 电流为零以实现零输入。 偏移大于输入偏移电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patty:

    我不理解 C133和 C137的作用。 请您澄清一下

    Kai