This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA282:在 REF #39;s 接地且无电流流经分流器时、在输出端测量8mV

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: INA282, LM7705
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/989352/ina282-measuring-8mv-at-output-with-ref-s-grounded-and-no-current-through-shunt

器件型号:INA282
主题中讨论的其他器件: LM7705

下面是我尝试测试的电路。 如果没有负载、我将在输出端测量8mV。 我已经构建了6个此电路副本、它们的行为都是一样的。 在2个实例中、在初始上电时、我在输出端测量了0V、但一旦我施加并移除负载、输出将仅在无负载的情况下测量8mV。 如果我在6个电路中的任何一个上施加负载、只要输出超过8mV、我就会测量该特定负载的计算输出。 例如、250Ω Ω 负载会在输出端产生55mV 的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    感谢您使用 E2E!

    您最可能遇到的问题是、您正在将器件驱动到摆幅至 GND 限制。 与所有放大器一样、在单电源配置中 INA282不能真正被驱动为零、并且存在一个输出必须保持在高于的上动态余量以保持线性范围:

    您可以尝试的一种潜在解决方案是提供分体式电源(+/-2.5V 等)、其中 REF 引脚以 GND 为基准、以便放大器可以在零附近的两个方向上摆动、但在单电源配置中、放大器能够驱动的最低电压通常为15mV。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到两个问题:

    1、INA282 (和任何其它放大器一样)受到不可避免的输入偏置电流的影响。 因此、输入偏置电流应始终看到信号接地的电流路径。 这意味着在没有任何负载的情况下运行 INA282并不是一个好主意。 至少为输入偏置电流提供一个虚拟负载。

    2.参照"填充物"的说法,另一种选择是使用 LM7705。

    Kai