主题中讨论的其他器件: LM7705
下面是我尝试测试的电路。 如果没有负载、我将在输出端测量8mV。 我已经构建了6个此电路副本、它们的行为都是一样的。 在2个实例中、在初始上电时、我在输出端测量了0V、但一旦我施加并移除负载、输出将仅在无负载的情况下测量8mV。 如果我在6个电路中的任何一个上施加负载、只要输出超过8mV、我就会测量该特定负载的计算输出。 例如、250Ω Ω 负载会在输出端产生55mV 的电压。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
下面是我尝试测试的电路。 如果没有负载、我将在输出端测量8mV。 我已经构建了6个此电路副本、它们的行为都是一样的。 在2个实例中、在初始上电时、我在输出端测量了0V、但一旦我施加并移除负载、输出将仅在无负载的情况下测量8mV。 如果我在6个电路中的任何一个上施加负载、只要输出超过8mV、我就会测量该特定负载的计算输出。 例如、250Ω Ω 负载会在输出端产生55mV 的电压。
尊敬的用户:
感谢您使用 E2E!
您最可能遇到的问题是、您正在将器件驱动到摆幅至 GND 限制。 与所有放大器一样、在单电源配置中 INA282不能真正被驱动为零、并且存在一个输出必须保持在高于的上动态余量以保持线性范围:

您可以尝试的一种潜在解决方案是提供分体式电源(+/-2.5V 等)、其中 REF 引脚以 GND 为基准、以便放大器可以在零附近的两个方向上摆动、但在单电源配置中、放大器能够驱动的最低电压通常为15mV。