This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:INA240

Guru**** 2512215 points
Other Parts Discussed in Thread: INA240, INA253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/987712/ina240-ina240

器件型号:INA240
主题中讨论的其他器件: INA253

大家好、

客户的开关项目需要检测25A 的最大电流、电压为42V~54V。

 INA240能否满足此规格? 如果不是、您可以建议解决方案吗? 客户是否需要 霍尔传感器?

谢谢、此致、

Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jamie。

    根据电流(25A)和电压(42-54V)要求、INA240符合规格。 霍尔传感器以及许多其他 模拟电流感应放大器或数字功率监控器都是可选的。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang 和 Jamie、

    感谢您的回答。 这是 Cameo Tim Wu、INA240可以支持25A、但我的问题是 Rsense 上的功率损耗。 例如、Rsense 为0.033欧姆、流经25A 电流。 功率为25x25x0.033=20.625W。  它太高了。  远低于0.033欧姆的电阻器不应常用。  我想找霍尔传感器,或者对 INA240设计的 Rsense 有任何建议? 如果 TI 有解决方案、您能否提供霍尔传感器部件号。 和规格? 霍尔传感器不需要 Rsense、对吧? 抱歉、我在 高电流和霍尔传感器方面没有设计经验、因此我 不确定霍尔传感器是否会对我的应用产生冲击并需要 Rsense。

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tim。

    您对功率耗散的担忧是有效的。 幸运的是、有低值 Rsense 可用于解决该问题。 下面 DigiKey 上可用内容的链接。

    一个常见的问题是如何调整 Rsense 的大小和选择 Rsense。 您可能需要查看 此视频 、因为它会详细介绍。

    您可以理解霍尔传感器不需要 Rsense。 您可以 在此处查看现已推出的产品。 我们还有具有集成 Rsense 的非磁性电流传感器、例如 INA253。 最大持续电流受到限制。 如果25A 最大值为脉冲电流、则这些器件可以正常工作。  

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    感谢您的回复。 对于我的应用、最大恒定电流25A 将对分流 R 选择带来巨大挑战。 它应小于0.5m Ω、这会很昂贵且交货周期很长。 INA253内置一个2m Ω Rshunt、但它看起来仅支持最大值15A、对吧? 我想使用霍尔传感器。 但 TI 霍尔传感器仅支持20A 连续电流、对吧?

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    您对允许的最大电流正确无误。 但是、如果您的电路在不太恶劣的环境中运行、仍然是可能的。 请参阅此 SOA 曲线:

    另一方面、如果这不是一个选项、我看到的唯一路径是选择一个基于分流器的解决方案。

    此致、Guang