This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/987712/ina240-ina240
器件型号:INA240大家好、
客户的开关项目需要检测25A 的最大电流、电压为42V~54V。
INA240能否满足此规格? 如果不是、您可以建议解决方案吗? 客户是否需要 霍尔传感器?
谢谢、此致、
Jamie
你好 Jamie。
根据电流(25A)和电压(42-54V)要求、INA240符合规格。 霍尔传感器以及许多其他 模拟电流感应放大器或数字功率监控器都是可选的。
此致、Guang
您好、Guang 和 Jamie、
感谢您的回答。 这是 Cameo Tim Wu、INA240可以支持25A、但我的问题是 Rsense 上的功率损耗。 例如、Rsense 为0.033欧姆、流经25A 电流。 功率为25x25x0.033=20.625W。 它太高了。 远低于0.033欧姆的电阻器不应常用。 我想找霍尔传感器,或者对 INA240设计的 Rsense 有任何建议? 如果 TI 有解决方案、您能否提供霍尔传感器部件号。 和规格? 霍尔传感器不需要 Rsense、对吧? 抱歉、我在 高电流和霍尔传感器方面没有设计经验、因此我 不确定霍尔传感器是否会对我的应用产生冲击并需要 Rsense。
Tim
你好、Tim。
您对功率耗散的担忧是有效的。 幸运的是、有低值 Rsense 可用于解决该问题。 下面 是 DigiKey 上可用内容的链接。
一个常见的问题是如何调整 Rsense 的大小和选择 Rsense。 您可能需要查看 此视频 、因为它会详细介绍。
您可以理解霍尔传感器不需要 Rsense。 您可以 在此处查看现已推出的产品。 我们还有具有集成 Rsense 的非磁性电流传感器、例如 INA253。 最大持续电流受到限制。 如果25A 最大值为脉冲电流、则这些器件可以正常工作。
此致、Guang
您好、Tim、
您对允许的最大电流正确无误。 但是、如果您的电路在不太恶劣的环境中运行、仍然是可能的。 请参阅此 SOA 曲线:
另一方面、如果这不是一个选项、我看到的唯一路径是选择一个基于分流器的解决方案。
此致、Guang