This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2272:负电压采样

Guru**** 2559360 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC2272, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/986582/tlc2272-negative-voltage-sample

器件型号:TLC2272
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

你(们)好

我们计划使用 TLC2272CD 对-100V 功率进行采样。 在下面的 SCH 中,我们是否可以将+输入连接到 GND (R197未连接,因此 V_moni =-0.01 * HV-)?  

或者我们是否需要将 R197焊接为10K 以提供一些直流偏置?   谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 XY、

    如果我正确理解您的问题、您正在询问 TKC2272CD 同相输入是否应通过 R196 10k 电阻器接地、或者是否可以在不使用 R196的情况下直接接地?

    两者都可以、但将同相输入直接接地可消除10k 电阻器产生的热噪声。  这样做可以将运算放大器电路中的噪声降低一点 、这是可取的。  

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas、感谢您的回答。  

    我想我忘记告诉您 TLC2272的电源状态。 它由单个+5V 电源供电那么,我的问题是,哪种配置更好?  

    (1) R197 DNI (请勿安装)、R198=10K 或0、 这意味 着同相输入 接地。  正如您说过的、接地引脚5直接导致噪声更小。 虽然 TLC2272是一个轨到轨产品、但是我仍然需要确认它能够接受低至 GND 的同相输入。   

    (2)  R197 = R198=10K、这 意味 着同相输入 偏置为1.65V。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 XY、

    只要遵守其输入和输出限制、TLC2272在这两种情况下都应该工作。 我将一个 TINA-TI 电路组合在一起、并在-100V 至0V 的输入范围内仿真了输出。第一个电路将 TLC2272同相输入接地(Vcm = 0V)、 第二个 TLC2272电路的同相输入由10k 电阻分压器偏置为1.65V (Vcm =+1.65V)。 您可以看到以下两个条件的结果。

    下曲线显示、当输入为-100V 时、输出为1.00V、 当输入为0V 时、向下移动到大约10mV。这并不能完全使其变为0V、因为 TLC2272输出不能一直摆动到0V。上曲线是施加到同相输入的+1.65V 共模电压的输出。  当输入为-100V 时、输出约为2.67V、当输入为0V 时、输出向下移动至约1.67V。向同相输入施加共模电压(VCM)时需要注意的主要问题是不会超过最大正限值。 数据表电气特性表指示 V+以下1V。

    因此、这两种连接似乎都可以正常工作、您只需确定 适合您的应用的范围即可。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

    e2e.ti.com/.../TLC2272_5F00_Hi-NegV-In_5F00_01.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas、感谢您的帮助。 一个延伸的问题。

    如您所述 、当输入为0V 时、上电路的输出为9.237mV、TLC2272输出无法摆动到0V。但数据表声称其输出 摆幅包括两个电源轨。 因此、该轨到轨不是理想的。 那么、为了确定上下输出电压范围、我应该研究什么参数?

    除了非理想的轨到轨性能之外、如果我还考虑了 Vio (输入失调电压)(最大2500uV)、当输入= 0V 时、输出失调电压应为2500uV*(1+0.01)= 2525uV。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 XY、

    轨到轨额定运算放大 器的输出电压摆幅绝不会与电源轨完全一致、因为在本例中、TLC2272的输出晶体管具有有限的导通电阻(RON)。 这就是为什么 TLC2272模型在电路中高于接地值(0V)大约10mV 时达到最低点。 负载所需的电流越大、由于输出 MOSFET RON 电阻上的压降、输出摆幅就越靠近电源轨。

    电气特性中的 VOH 和 VOL 参数提供输出电压(Vo)摆幅特性。 您可以看到下面 TLC2272表中的这个部分。

    是的、输入电压偏移 Vio 也可能是影响输出 Vo 的因素。 如果输入失调电压为正电平、正如您所指出的那样、这将增加 VOL 电平。 但是、如果输入偏移为负值、则输出不能摆动到低于其最低 VOL 电平。

    请注意、最大和最小 VOH 和 VOL 电平是我们称为"slam"电平的值。 运算放大器输出尽可能靠近电源轨。 这本质上是饱和、输出不再在线性区域中运行。 真正的线性输出工作范围是    表中 AVD 大信号差分电压放大部分列出的范围。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas、感谢耐心的讲解。 这很有帮助。

    仅需确认一下、我认为  您上面提到的"AVD 大信号差分电压放大"参数与开环增益相同。 我发现 TLC2272 AVD 的典型值为35V/mV (91dB),RL = 10K 欧姆,它比 OUT 库中的大多数通用运算放大器小,通常大于100dB。 但是、当  RL = 1Mohm TLC2272 AVD 为典型值175V/mV (105dB)时、该值更大、但负载电阻看起来太小。 我怀疑 TLC2272是否可以承受1Mohm。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 XY、

    是的、TLC2272电气特性表中列出的 AVD 参数是开环增益参数。 TLC2272使用一个 N 沟道/P 沟道、漏极到漏极输出级、此输出级产生一个电压增益、此增益是施加到输出上的负载电阻的函数。  它产生的电压增益有助于运算放大器的总体开环增益(AVD)。

    图24大信号差分电压放大与负载电阻间的关系显示 了 AVD 受负载电阻 RL 影响的程度。 如图所示、高电阻 RL 负载导致的 AVD 比低电阻负载高得多。  请注意、图24的水平刻度 为千欧、因此曲线上的最低电阻点为300欧姆。 与 AVD 电气特性表中指定的10千欧负载相比、这实际上不是 TLC2272的实际负载电阻

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程