This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO124:ISO124的信号延迟

Guru**** 2774555 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO124, ISO224, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/984457/iso124-signal-delay-with-iso124

器件型号:ISO124
主题中讨论的其他器件: ISO224TINA-TI

大家好、我将使用具有模拟信号隔离功能的 ISO124。 信号为模拟、5Vpp、82Hz 和2V DC 偏移。  根据应用要求、我将使用 MOSFET 切换此信号(开/关)。 MOSFET 关断信号必须为零(逐渐),MOSFET 导通信号必须按原样(逐渐)显示。 ISO124U 有无源低通滤波器@ o/p。

问题是: 如果使用 ISO124U,则在 MOSFET 关闭时,信号需要很长时间才能变为零(再增加350ms)。 绕过 ISO124U 会缩短信号变为零的时间。

无论如何,在这种情况下会发生什么情况?

对 ISO124U 更换部件有什么建议?

谢谢、   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhupendra:

    我需要一个原理图:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处附上 Sch:

    SCH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhupendra:

    根据 ISO124U 数据表"频率响应"、对于输入为+/-10V 的器件本身、完全稳定信号所需的时间约为350us。 350ms 明显长于此时间、也许还有一些额外的滤波器或组件会导致额外的延迟? 如 Kai 所述、请提供原理图。  

    我可以向您询问您的应用吗? 您使用 ISO124U 测量的是什么、该测量支持哪种类型的终端应用? 任何其他详细信息都将很有帮助。

    如果不需要 ISO124U 的宽体封装、您可能需要考虑 ISO224、这是一款延迟时间更短的较新器件、延迟时间为~3us。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是完整的信道表:

    信号波形如下:

    请告诉我,如果你需要更多的东西。

    ISO224具有差动输出,因此有任何示例可以使其成为单端?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhupendra:

    看起来电路中存在一些明显的振铃。 Kai 和我将仔细研究、以帮助确定来源。  

    平均值。 是-此技术手册介绍了如何执行差分到单端转换: https://www.ti.com/lit/an/sbaa229/sbaa229.pdf

    我们还有一些 ISO224的电路"指导手册"。 以下是一些我认为可能有所帮助的示例。 第一个实现差分到单端转换、并提供根据您的应用定制电压所需的计算:

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa317/sbaa317.pdf

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa299/sbaa299.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速支持、

    能否在 TINA-TI 仿真器中模拟 ISO124U 或等效设备(使用 SOIC 的 I m)?

    仿真是否能帮助我考虑这个问题?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupenra、

    原理图很难解密。 我看不到 MOSFET 部分。

    此外、在100µF Pi 滤波器中添加与100nF 电容器并联的10...10 μ F 电解电容器。 否则、Pi 滤波器可能会产生巨大的振铃。 10µH Ω 扼流圈提供了什么串联电阻?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队、

    这里是混乱的,您看到的不是 ringing....it,因为 MOSFET 关断时间更长,因此在 while...see 附加的信号图像中会出现信号,以作进一步说明。 信号在 U13的引脚2 (CH0)上测量。

    绿色信号(CH1)-原始输入信号

    蓝色信号(CH2)- MOSFET 开关信号(OFF =低电平信号)。

    MOSFET 位于另一个电路板上、而不是此原理图/电路板的一部分。 它将仅打开/关闭输入信号。 MOSFET 关闭=输入信号关闭。

    在同一电路中,如果旁路 ISO124U 信号需要1.4秒才能降至零(如图所示)..... 但对于 ISO124U、需要1.75秒才能变为零。  

    电感器部件为: AIML-1206-100K-T (直流电阻:1欧姆)

    Sensor Signal

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhupendra:

    我们没有 ISO124U 的型号、因为它是一款较旧的器件。 但是、模拟无源组件可能有助于您确定问题的根源。  

    我无法读取原理图、因此我不确定 ISO124U 是否是 U13、您可以重新发布吗?  

    我在波形捕获中看不到 CH0。  

    ISO124U 的输入似乎不断地来回振铃。 您能否提供有关 MOSFET 与 ISO124U 输入之间的详细信息? 如果电路板是独立的、电路板是如何连接的?  

    您能否提供 MOSFET 板的原理图?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次选择 e2e.ti.com/.../ISO124U-SCH.pdfattached这里:IDD_IN 是原始的 I/P 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Alex 的帮助、

    仿真无源组件不会解决问题、就像绕过 ISO124U、那么一切都可以正常工作。

    大约 ISO224,它的内部增益为1/3,而不是我们对单位1增益的要求。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhupendra:

    采用全新 ISO124时问题是否仍然存在?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,Kai。
    我有三个板、所有板都有相同的问题。
    我猜、ISO124U 内的样本保持/缓冲器电路可能会导致此延迟。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhupendra:

    您是否过度驱动输入? 保证输入电压范围为+/-10V。 但您的第一个示波器图显示了高得多的输入信号。 请将输入信号振幅减小至不高于10V 的值。

    此外、ISO124的常用输入信号是平滑的模拟信号、不会像您的应用那样被扼流。 因此、即使相对于 ISO124的有限压摆率、您也可能会对 ISO124进行动态过驱。

    您的输入信号的压摆率是多少?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    偶数信号低于10V (第二个示波器图)存在相同的问题。

    我不确定压摆率。 最大信号频率为:1kHz。

    是否可以使用示波器测量压摆率?

    Bhupendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhupendra:

    您可以布置水平偏转时间较短的示波器图,以便查看边线的形状:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhupendra:

    感谢您考虑使用 ISO224。 我知道1/3的内部增益不是理想值、尤其是在仅使用+/-5V 输入信号时。 ISO224的输出也是差分的、因此、为了保持隔离式测量的单端输出幅度相同、需要进行增益为3的差分到单端转换。  

    遵循 Kai 的要点、我看到50mS 下为4个周期、这对应于80kHz 输入信号、而 ISO124U 的小信号带宽典型值为50kHz。 此计算非常粗略、最好适当放大图片以进行确认。 ISO124U 数据表中的图9显示了对较高频率输入信号的增益响应、但我无法找到与更改信号延迟与输入频率有关的任何内容。 相比之下、A 版本的 ISO224带宽为185kHz、B 版本的带宽为275kHz。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Alex、

    您能为具有1至1增益 I/p 和 o/p 的 ISO224参考设计提供帮助吗? 而不是1/3。 单端 I/P 到单端 O/p?

    此外,我从 TI 新闻简报中听说过用于负载开关的电子保险丝,(除了保护之外)我们是否可以使用它来代替 MOSFET 负载开关、开关频率。 在本例中为1Hz?(www.ti.com/.../slva811a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhupendra:

    EVM: https://www.ti.com/lit/ug/slau733/slau733.pdf

    此电路指导手册: https://www.ti.com/lit/an/sbaa317/sbaa317.pdf

    此技术手册 :https://www.ti.com/lit/an/sbaa229/sbaa229.pdf

    将帮助您进行差分到单端转换。  

    我对电子保险丝器件不是很熟悉、我建议您在他们的论坛上发布新的问题帖子。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Alex 的支持、

    Bhupendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhupendra:

    您能否发布一个示波器图、显示输入信号边沿的陡度和形状、请参阅?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里、请参见附件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhupendra:

    但您展示的是 ISO224的输出信号、对吧?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、它是 ISO124U 的输入。 但是,它几乎是相同的。