This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我将使用具有模拟信号隔离功能的 ISO124。 信号为模拟、5Vpp、82Hz 和2V DC 偏移。 根据应用要求、我将使用 MOSFET 切换此信号(开/关)。 MOSFET 关断信号必须为零(逐渐),MOSFET 导通信号必须按原样(逐渐)显示。 ISO124U 有无源低通滤波器@ o/p。
问题是: 如果使用 ISO124U,则在 MOSFET 关闭时,信号需要很长时间才能变为零(再增加350ms)。 绕过 ISO124U 会缩短信号变为零的时间。
无论如何,在这种情况下会发生什么情况?
对 ISO124U 更换部件有什么建议?
谢谢、
尊敬的 Bhupendra:
我需要一个原理图:-)
Kai
尊敬的 Bhupendra:
根据 ISO124U 数据表"频率响应"、对于输入为+/-10V 的器件本身、完全稳定信号所需的时间约为350us。 350ms 明显长于此时间、也许还有一些额外的滤波器或组件会导致额外的延迟? 如 Kai 所述、请提供原理图。
我可以向您询问您的应用吗? 您使用 ISO124U 测量的是什么、该测量支持哪种类型的终端应用? 任何其他详细信息都将很有帮助。
如果不需要 ISO124U 的宽体封装、您可能需要考虑 ISO224、这是一款延迟时间更短的较新器件、延迟时间为~3us。
以下是完整的信道表:
信号波形如下:
请告诉我,如果你需要更多的东西。
ISO224具有差动输出,因此有任何示例可以使其成为单端?
尊敬的 Bhupendra:
看起来电路中存在一些明显的振铃。 Kai 和我将仔细研究、以帮助确定来源。
平均值。 是-此技术手册介绍了如何执行差分到单端转换: https://www.ti.com/lit/an/sbaa229/sbaa229.pdf
我们还有一些 ISO224的电路"指导手册"。 以下是一些我认为可能有所帮助的示例。 第一个实现差分到单端转换、并提供根据您的应用定制电压所需的计算:
感谢您的快速支持、
能否在 TINA-TI 仿真器中模拟 ISO124U 或等效设备(使用 SOIC 的 I m)?
仿真是否能帮助我考虑这个问题?
谢谢、
您好 Bhupenra、
原理图很难解密。 我看不到 MOSFET 部分。
此外、在100µF Pi 滤波器中添加与100nF 电容器并联的10...10 μ F 电解电容器。 否则、Pi 滤波器可能会产生巨大的振铃。 10µH Ω 扼流圈提供了什么串联电阻?
Kai
大家好、团队、
这里是混乱的,您看到的不是 ringing....it,因为 MOSFET 关断时间更长,因此在 while...see 附加的信号图像中会出现信号,以作进一步说明。 信号在 U13的引脚2 (CH0)上测量。
绿色信号(CH1)-原始输入信号
蓝色信号(CH2)- MOSFET 开关信号(OFF =低电平信号)。
MOSFET 位于另一个电路板上、而不是此原理图/电路板的一部分。 它将仅打开/关闭输入信号。 MOSFET 关闭=输入信号关闭。
在同一电路中,如果旁路 ISO124U 信号需要1.4秒才能降至零(如图所示)..... 但对于 ISO124U、需要1.75秒才能变为零。
电感器部件为: AIML-1206-100K-T (直流电阻:1欧姆)
谢谢、
尊敬的 Bhupendra:
我们没有 ISO124U 的型号、因为它是一款较旧的器件。 但是、模拟无源组件可能有助于您确定问题的根源。
我无法读取原理图、因此我不确定 ISO124U 是否是 U13、您可以重新发布吗?
我在波形捕获中看不到 CH0。
ISO124U 的输入似乎不断地来回振铃。 您能否提供有关 MOSFET 与 ISO124U 输入之间的详细信息? 如果电路板是独立的、电路板是如何连接的?
您能否提供 MOSFET 板的原理图?
再次选择 e2e.ti.com/.../ISO124U-SCH.pdfattached这里:IDD_IN 是原始的 I/P 信号。
尊敬的 Bhupendra:
采用全新 ISO124时问题是否仍然存在?
Kai
是的,Kai。
我有三个板、所有板都有相同的问题。
我猜、ISO124U 内的样本保持/缓冲器电路可能会导致此延迟。
谢谢、
尊敬的 Bhupendra:
您是否过度驱动输入? 保证输入电压范围为+/-10V。 但您的第一个示波器图显示了高得多的输入信号。 请将输入信号振幅减小至不高于10V 的值。
此外、ISO124的常用输入信号是平滑的模拟信号、不会像您的应用那样被扼流。 因此、即使相对于 ISO124的有限压摆率、您也可能会对 ISO124进行动态过驱。
您的输入信号的压摆率是多少?
Kai
您好 Kai、
偶数信号低于10V (第二个示波器图)存在相同的问题。
我不确定压摆率。 最大信号频率为:1kHz。
是否可以使用示波器测量压摆率?
Bhupendra
尊敬的 Bhupendra:
您可以布置水平偏转时间较短的示波器图,以便查看边线的形状:-)
Kai
尊敬的 Bhupendra:
感谢您考虑使用 ISO224。 我知道1/3的内部增益不是理想值、尤其是在仅使用+/-5V 输入信号时。 ISO224的输出也是差分的、因此、为了保持隔离式测量的单端输出幅度相同、需要进行增益为3的差分到单端转换。
遵循 Kai 的要点、我看到50mS 下为4个周期、这对应于80kHz 输入信号、而 ISO124U 的小信号带宽典型值为50kHz。 此计算非常粗略、最好适当放大图片以进行确认。 ISO124U 数据表中的图9显示了对较高频率输入信号的增益响应、但我无法找到与更改信号延迟与输入频率有关的任何内容。 相比之下、A 版本的 ISO224带宽为185kHz、B 版本的带宽为275kHz。
感谢 Alex、
您能为具有1至1增益 I/p 和 o/p 的 ISO224参考设计提供帮助吗? 而不是1/3。 单端 I/P 到单端 O/p?
此外,我从 TI 新闻简报中听说过用于负载开关的电子保险丝,(除了保护之外)我们是否可以使用它来代替 MOSFET 负载开关、开关频率。 在本例中为1Hz?(www.ti.com/.../slva811a.pdf
尊敬的 Bhupendra:
EVM: https://www.ti.com/lit/ug/slau733/slau733.pdf
此电路指导手册: https://www.ti.com/lit/an/sbaa317/sbaa317.pdf
此技术手册 :https://www.ti.com/lit/an/sbaa229/sbaa229.pdf
将帮助您进行差分到单端转换。
我对电子保险丝器件不是很熟悉、我建议您在他们的论坛上发布新的问题帖子。
尊敬的 Bhupendra:
但您展示的是 ISO224的输出信号、对吧?
Kai
否、它是 ISO124U 的输入。 但是,它几乎是相同的。