This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV376:在不施加任何输入电压的情况下生成输出电压

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/986388/tlv376-producing-output-voltage-without-applying-any-input-voltage

器件型号:TLV376

您好!

我使用 TLV376作为电压跟随器。 当我施加1V 电压时、我在输出端测量大约为1.002V 的电压、偏移为2mV。 如果没有输入电压、输出将从0.09mV 增加到3V。 我想知道这种不稳定行为的原因是什么。

V+:3.0V

V-:GND

谢谢你

此致

ADLA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADLA、

    由于 TLV376的最大偏移为100uV、因此您永远不会看到2mV 偏移-请确保测量的输出电压相对于输入电压 VG1、而不是相对于接地(请参阅下面的)。

    当您悬空输入端子时、随着时间的推移、内部输入偏置电流 IB 将对共模输入电容 CCM 进行充电或放电、从而使输出在其中一个电源轨上崩溃-请参阅下文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 LIS、

    感谢你的答复。

    克服其中一个电源轨的输出崩溃问题的可能方法是什么? 当然、始终施加电压是不可能的、但在我的应用中、我无法始终提供输入、并且它将保持浮动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了控制输出电压、您必须控制输入。   如果输入保持悬空、一种方法是添加高值电阻分压器、如下所示。  如果您不关心电阻器热噪声、为了最大限度地减小电流、您可以使用具有更高阻值的电阻器。

    假设输入由低电阻输入源驱动、输入电阻器不应影响电路的正常运行-请参阅下文。