This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2695:差分输入电压(绝对值、+/-1.2V)

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2695

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/985914/opa2695-differential-input-voltage-abs--1-2v

器件型号:OPA2695

各位专家、您好!

我的客户有以下问题。 请回答这些问题吗?
为什么该器件指定此规格?
2.如果差分输入电压超过此技术规格,客户应放置保护电路,如钳位二极管?
3.如果差分输入电压超过此规格、器件将会损坏、对吧?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上午明石康

    双路 CFA OPA2695具有从 V+输入到 V-输入的单位增益缓冲器。 在这些输入上生成故障电压将非常困难、除非过驱非常困难、或者您使用的是具有 QFN-16器件存在的大输入信号的关断模式。  

    1.2V 限值是指关断器件可通过大输入过驱启动的限值

    2.您可以放置外部背对背二极管来防止这种情况、但这会由于此超高速器件的电容而改变工作频率响应

    3.可能的话,您需要有足够的电压来反向击穿输入级,从而导致低频噪声增加。  

    有时、提供了内部保护网络、其中1.2V 可能是背靠背输入端的两个二极管、我认为该器件没有这些。