This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA190:并行配置

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: INA190, INA225, INA223

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/985506/ina190-parallel-configuration

器件型号:INA190
主题中讨论的其他器件: INA225INA223

您好!

快速问题。

是否可以并联2个 INA190、以便在低电流和高电流条件下具有2个刻度并实现高分辨率/精度?

有哪些缺点?

但斯克要提前很多时间

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Buongiorno Vincenzo、

    您的意思是这样吗?

    e2e.ti.com/.../vincenzo_5F00_ina190.TSC

    缺点包括:

    对于增益较高的 INA、输入失调电压可能是一个问题、并且

    2.对于重过载驱动的 INA、需要考虑一个较大的过载恢复时间:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我不知道...

    因此、要么是前面的多路复用器、要么是 PGA (INA223、INA225...)

    非常感谢

    kr

    Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vincenzo、

    这里要研究的另一种可能性是、不要试图串行多个 INAS、也许您可以通过 FET 为次级范围使用多个分流器和空白一个分流器? 我一直在与另一个 FAE 讨论此拓扑、并可能在今年晚些时候尝试研究此类拓扑。 这里的挑战是分流测量上 FET 的变化、并且在转换点沿着曲线的某处小误差增加。 有什么想法?