请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA190 主题中讨论的其他器件: INA225、 INA223
您好!
快速问题。
是否可以并联2个 INA190、以便在低电流和高电流条件下具有2个刻度并实现高分辨率/精度?
有哪些缺点?
但斯克要提前很多时间
kr
Vincenzo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Buongiorno Vincenzo、
您的意思是这样吗?

e2e.ti.com/.../vincenzo_5F00_ina190.TSC
缺点包括:
对于增益较高的 INA、输入失调电压可能是一个问题、并且
2.对于重过载驱动的 INA、需要考虑一个较大的过载恢复时间:


Kai