This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2333:应用手册 slau502:高侧电压至电流(V-I)转换器

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/984017/opa2333-app-note-slau502-high-side-voltage-to-current-v-i-converter

器件型号:OPA2333

https://www.ti.com/lit/ug/slau502/slau502.pdf   此处附上一个 Web 链接。

----------------------------------------------------

您好专家、  

如果我们仅查看该电路的第一级电流阱发生器、

Rs 之间的 Vs 将生成到放大器 A1的负反馈、但 IF 与<VIN the amp A1 will directly go into saturation to output around Vcc(if rail 2 rail). 间的关系

我的问题如下:

①If <Vcc, due to negative feedback adjustment, Vs=VIN might be the final result, A1 is in linear state.

在下图中、I_RS1=I_RS2、标记为 I。因此、I_VIN/Rs=2V/2k=1mA、而 VDS (Q1)+V (RS2)=Vcc-VIN=3V。

因此、VDS (Q1)=3-470*1m=2.53V、Q1必须处于线性区域、对吧?

②If VIN>Vcc、<VIN as always, then A1 output is saturated, Vg=Vcc.

VGS=VG-Vs、VDS (Q1)=Vcc-Vs、I=Vs/Rs。

Q1必须处于线性区域状态 、以平衡 Vgs、Vds 和 I 关系。  因此,如果 VIN>Vcc,这种设计也是可以的,对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有人在这里回复此 TT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的计算是正确的、并且在上面显示的电路条件下 VDS=2.53V。  这意味着 Q1很可能会在线性区域内运行、但为了确保您需要查看显示 ID 与 VDS 特性的 Q1数据表、以确保晶体管在三极点(欧姆)区域外运行-请参阅下文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Marek。 Q1似乎是针对该应用设计的饱和区域。

    如果我使用具有电流源输出的 OTA 作为此处的"灌电流"、该怎么办? 请您告诉我有哪些优缺点?