https://www.ti.com/lit/ug/slau502/slau502.pdf 此处附上一个 Web 链接。
----------------------------------------------------
您好专家、
如果我们仅查看该电路的第一级电流阱发生器、
Rs 之间的 Vs 将生成到放大器 A1的负反馈、但 IF 与<VIN the amp A1 will directly go into saturation to output around Vcc(if rail 2 rail). 间的关系
我的问题如下:
①If <Vcc, due to negative feedback adjustment, Vs=VIN might be the final result, A1 is in linear state.
在下图中、I_RS1=I_RS2、标记为 I。因此、I_VIN/Rs=2V/2k=1mA、而 VDS (Q1)+V (RS2)=Vcc-VIN=3V。
因此、VDS (Q1)=3-470*1m=2.53V、Q1必须处于线性区域、对吧?
②If VIN>Vcc、<VIN as always, then A1 output is saturated, Vg=Vcc.
VGS=VG-Vs、VDS (Q1)=Vcc-Vs、I=Vs/Rs。
Q1必须处于线性区域状态 、以平衡 Vgs、Vds 和 I 关系。 因此,如果 VIN>Vcc,这种设计也是可以的,对吧?