Other Parts Discussed in Thread: TLV7031
主题中讨论的其他器件:TLV7031
您好!
我们计划使用+3.3V 电源为器件供电、但是、我们将驱动高达+/-15V 的输入。 150kΩ 我使用1 μ A 将流经内部 ESD 二极管的电流限制在0.1mA、这是否会在长时间使用后导致任何问题? 注意部分数据表 8.3.2输入过压保护这一部分意味着如果电流限制在10mA 以下、器件可以处理输入过压。 这可能会持续很短的时间;但是、我想检查电流是否更受限制、因为我在这里将电流设置为0.1mA、器件的容差是多少?
此外、是否还有类似的器件建议、该建议具有相同的尺寸、对于更高的输入电压而言是更好的选择?
谢谢、
HSG