This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3491:输入过压保护和容差

Guru**** 2825545 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV7031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/982669/tlv3491-input-over-voltage-protection-and-tolerance

器件型号:TLV3491
主题中讨论的其他器件:TLV7031

您好!

我们计划使用+3.3V 电源为器件供电、但是、我们将驱动高达+/-15V 的输入。 150kΩ 我使用1 μ A 将流经内部 ESD 二极管的电流限制在0.1mA、这是否会在长时间使用后导致任何问题?   注意部分数据表 8.3.2输入过压保护这一部分意味着如果电流限制在10mA 以下、器件可以处理输入过压。   这可能会持续很短的时间;但是、我想检查电流是否更受限制、因为我在这里将电流设置为0.1mA、器件的容差是多少?   

此外、是否还有类似的器件建议、该建议具有相同的尺寸、对于更高的输入电压而言是更好的选择?

谢谢、

HSG   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 HSG、

    只要您的输入受到电流限制并且能够短暂地看到更高的电压、我们就会预计器件不会损坏。

    通过将输入电流限制为0.1mA、该器件损坏的几率应更低。

    我想进一步了解您的应用、因为 TLV7031是另一个值得考虑的好选择。

    您能否分享您的仿真、原理图和/或设计? 这样我就可以更好地支持您。

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [已删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [已删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HSG

    我们没有在该主题上看到任何最近的帖子、因此我将关闭该主题。  如果您需要进一步的支持、请随时回复或打开新主题。

    感谢您对 TI 的支持、  

    卡盘