This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330:建议使用电流互感器进行电流测量的合适配置

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3330, AMC3302, AMC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/983746/amc3330-suggested-suitable-configurations-for-current-measurement-using-current-transformers

器件型号:AMC3330
主题中讨论的其他器件: AMC3302AMC3301

当使用电流互感器进行电流测量时、是否有任何更适合 AMC3330前端的示例配置。

谢谢

David Nyarko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    AMC3330具有高输入阻抗和+/-1V 的较大输入电压范围、因此主要用于电压测量。  

    AMC3301 (+/-250mV)或 AMC3302 (+/-50mV)可能更适合电流测量、因为它们的输入电压范围较小、并且需要在最大限度地提高 FSR 和分流电阻器功耗之间进行权衡。

    但是、要测量极高的电流、可以使用 AMC3330之前的增益级、类似于本 TIDA :https://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/tidubv1a/tidubv1a.pdf 中所示的增益级 

    如果您有其他问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我将尝试您建议的 AMC3301或 AMC3302 、因为我更喜欢单电源、而不是您链接到的文档中的输入运算放大器所需的双极。

    AMC3302数据表中使用的示例使用了分流电阻器。

    我更喜欢使用电流互感器来实现其固有的隔离。

    我是否可以看到分流电阻器正在替换为 CT 负载电阻器?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    很抱歉、但我不能完全理解您要做的事情。 您能否详细说明您希望如何使用 AMC3302?

    AMC3302主要用于使用分流电阻器进行隔离式电流测量。 AMC3302具有与 CT 类似的隔离质量、在本例中、我希望 AMC3302+分流电阻器替代您的 CT。  

    与 CT 相比、AMC3302可实现更高的精度、有关更多详细信息、请参阅此文档 :https://www.ti.com/lit/an/sbaa464/sbaa464.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我给你。 使用 CT + AMC3302似乎是一种过度使用、 因为我可以将 CT 负载电阻器连接到微控制器

    ADC 差分输入。

    我的理由是、如果我使用 CT + AMC3302、我的电压和电流部分的系统设计将非常相似。

    此外、可能导致高电压的 CT 问题不会损坏微控制器 ADC。 以及是否发生任何损坏

    它可能会影响 JJJJJJJust 的 AMC3301部分。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我看到、我认为我现在已经有了更好的理解。 是的、除非您有双重隔离的要求、否则从隔离的角度来看、这将是过分的。  

    尽管如此、它没有任何理由不起作用、它确实可以保护您的 UC、因为它的输入保护非常强大。  

    如果您有兴趣更深入地了解此解决方案、我很乐意帮助您进行设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您在使用 CT + AMC3302配置方面提供任何帮助。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您可以使用类似这样的配置、需要根据 CT 输出和隔离式放大器输入范围修改实际值:

    由于您已经在使用 AMC3330进行电压测量、因此您可以使用 AMC3302代替 AMC3302来减少 BOM 数目。  

    出于好奇、您能否分享一下您的应用? 什么是终端设备?这些测量在系统中的执行位置是?  

    您能否共享 CT 的数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    谢谢。 图中的"AGND"是否会连接到 AMC3330/AMC3302上的"HGND"?

    我们的应用使用三相60Hz 交流 电通过电极进行加热、以进行土壤清理。  

    每个电极的电源通过连续触发 SCR 进行控制。 SCR 的控制方案

    作为固定时间间隔的百分比进行选择。

    例如、如果固定时间间隔为10秒、则10%占空比意味着它们在1秒内开启、而在每个间隔的剩余9秒内关闭

    10秒间隔。 实际的1秒时间可能会稍微关闭、因为 SCR 控制器仅在的过零时开启或关闭 SCR

    交流信号。 由于电流不稳定、用于稳定50/60Hz 的典型测量 IC 无法正常工作。

    这种方法是使用通过微控制器 ADC 获得的采样值计算交流参数(电压和电流)。

    CT 是来自 CR 磁性元件( )的 CR8459-2000-N

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    很高兴能提供帮助! 我非常感谢您的应用背景-了解这种土壤清除技术的工作原理非常有趣!  

    是的、感谢您澄清 AGND = HGND。 如果您有其他问题、请告诉我。