主题中讨论的其他器件: AMC3302、 AMC3301
当使用电流互感器进行电流测量时、是否有任何更适合 AMC3330前端的示例配置。
谢谢
David Nyarko
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 David:
AMC3330具有高输入阻抗和+/-1V 的较大输入电压范围、因此主要用于电压测量。
AMC3301 (+/-250mV)或 AMC3302 (+/-50mV)可能更适合电流测量、因为它们的输入电压范围较小、并且需要在最大限度地提高 FSR 和分流电阻器功耗之间进行权衡。
但是、要测量极高的电流、可以使用 AMC3330之前的增益级、类似于本 TIDA :https://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/tidubv1a/tidubv1a.pdf 中所示的增益级
如果您有其他问题、请告诉我。
尊敬的 David:
很抱歉、但我不能完全理解您要做的事情。 您能否详细说明您希望如何使用 AMC3302?
AMC3302主要用于使用分流电阻器进行隔离式电流测量。 AMC3302具有与 CT 类似的隔离质量、在本例中、我希望 AMC3302+分流电阻器替代您的 CT。
与 CT 相比、AMC3302可实现更高的精度、有关更多详细信息、请参阅此文档 :https://www.ti.com/lit/an/sbaa464/sbaa464.pdf
尊敬的 Alex:
我给你。 使用 CT + AMC3302似乎是一种过度使用、 因为我可以将 CT 负载电阻器连接到微控制器
ADC 差分输入。
我的理由是、如果我使用 CT + AMC3302、我的电压和电流部分的系统设计将非常相似。
此外、可能导致高电压的 CT 问题不会损坏微控制器 ADC。 以及是否发生任何损坏
它可能会影响 JJJJJJJust 的 AMC3301部分。
谢谢
David
尊敬的 Alex:
谢谢。 图中的"AGND"是否会连接到 AMC3330/AMC3302上的"HGND"?
我们的应用使用三相60Hz 交流 电通过电极进行加热、以进行土壤清理。
每个电极的电源通过连续触发 SCR 进行控制。 SCR 的控制方案
作为固定时间间隔的百分比进行选择。
例如、如果固定时间间隔为10秒、则10%占空比意味着它们在1秒内开启、而在每个间隔的剩余9秒内关闭
10秒间隔。 实际的1秒时间可能会稍微关闭、因为 SCR 控制器仅在的过零时开启或关闭 SCR
交流信号。 由于电流不稳定、用于稳定50/60Hz 的典型测量 IC 无法正常工作。
这种方法是使用通过微控制器 ADC 获得的采样值计算交流参数(电压和电流)。
CT 是来自 CR 磁性元件(
)的 CR8459-2000-N
谢谢
David