This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA260:最大封装电阻值

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: INA260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/982159/ina260-max-package-resistance-value

器件型号:INA260

您好!

您能否告诉我们封装电阻的最大值?   在数据表中、典型的封装电阻为4.5mm Ω。   但我的客户想要 MAX 值。  请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Motoyasu、

    数据表的第8.3.1节是否回答了您的问题?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、MAX 规格无法保证该参数、我们没有该数据。 但是、您可能会发现此说明对您有所帮助:

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在我客户的系统上、他使用 FET、INA260以及"电源 IC 输出"和"连接器"之间的连接器。 他希望估算总压降、以查看其系统规格是否符合连接器上的输出规格。 这就是他询问封装电阻最大值的原因。

    我知道没有 MAX 值的数据。 但是、您能否告诉我们预计的日期或粗略数据? 欢迎提供任何评论/数据。

    谢谢、此致、
    M.Hattori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    基于有限数量的样本(~100)、粗略数据或最佳估计值为:

    在3.9mΩ ̊ C 至 mΩ ̊ C 的4.1mΩ mΩ 40ºC 150ºC 范围内、averal=[̊ C、4.6 ̊ C]和 max=[̊ C、4.8 ̊ C]。 可以在两个温度之间画一条直线进行插值。

    此致、Guang