This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA548:OPA548能否用作缓冲器

Guru**** 2858300 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/982215/opa548-can-opa548-work-as-a-buffer

器件型号:OPA548

OPA548能否用作缓冲器?它是否具有最小稳定增益?

引脚8是否可以连接到 GND

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这将起作用。 (在 G = 1时测量了多个数据表规格。)

    没有引脚8。 如果您是指选项卡、第10.1.2节指出:

    两种封装的凸片以电气方式连接到负电源 V–。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minki:

    Clemens 已回答您的问题、增益= 1作为缓冲器、假设 OPA548在 C_LOAD 高达1nf 的情况下驱动电阻负载。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minki:

    克莱明 非常好地回答了您的问题。 此外、请注意、对于几乎所有的运算放大  器、如果预期的输出负载为高电容、则 OPA548功率运算放大器可能需要补偿。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程