Thread 中讨论的其他器件: ASH、 TINA-TI、 LMH6401
大家好、
我们收到了客户的以下询问。
我们正在尝试在其中一种设计中使用 LMH5401、我们的设计和 EVM 都不会生成数据表所说的内容。 需要弄清楚原因。
我们正在尝试在设计中使用 LMH5401。 我们的频率范围为30MHz 至6GHz。 我们发现、该系统似乎在超过约4GHz 的频率下具有快速滚降。 我们已经尝试过数据表中的设计以及5401EVM、它们都不会产生数据表中指定的性能。
作为入门、数据表显示图1是从使用 EVM 进行的测量得出的。 我们无法使用数据表图56和 EVM 中提供的原理图再现2V/V 和4V/V 曲线图。 这将是一个良好的起点。 此外、我们实际上还需要级联两个或多个放大器以获得所需的增益、并且我们发现级联多个放大器会非常快地降低3dB 频率。 甚至 TI-SPICE 也似乎显示了这种行为、因此数据表中似乎没有提到这种行为。 例如、该器件是否具有非常高的输入电容?
感谢您的支持!
此致、
Danilo