This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:无法复制 LMH5401数据表中的规格

Guru**** 2503045 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401, TINA-TI, LMH6401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/996788/lmh5401-cannot-reproduce-the-specifications-in-the-datasheet-of-lmh5401

器件型号:LMH5401
Thread 中讨论的其他器件: ASHTINA-TILMH6401

大家好、

我们收到了客户的以下询问。

我们正在尝试在其中一种设计中使用 LMH5401、我们的设计和 EVM 都不会生成数据表所说的内容。 需要弄清楚原因。

我们正在尝试在设计中使用 LMH5401。 我们的频率范围为30MHz 至6GHz。 我们发现、该系统似乎在超过约4GHz 的频率下具有快速滚降。 我们已经尝试过数据表中的设计以及5401EVM、它们都不会产生数据表中指定的性能。

作为入门、数据表显示图1是从使用 EVM 进行的测量得出的。 我们无法使用数据表图56和 EVM 中提供的原理图再现2V/V 和4V/V 曲线图。 这将是一个良好的起点。 此外、我们实际上还需要级联两个或多个放大器以获得所需的增益、并且我们发现级联多个放大器会非常快地降低3dB 频率。 甚至 TI-SPICE 也似乎显示了这种行为、因此数据表中似乎没有提到这种行为。 例如、该器件是否具有非常高的输入电容?

感谢您的支持!

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

      此客户和问题是否与 此主题中的客户和问题相同? 您是否能够共享复制 图56和 EVM 的仿真文件? 级联放大器设计的任何仿真文件。  

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上 Danilo、是的、这个讨论已经进行了一段时间-也许很高兴有设计要求-增益、带宽、摆幅、负载  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    如果这是我、而且似乎是这样、我所需的频率区域(瞬时带宽)为30MHz 至6GHz。 我将获取2V/V 或4V/V 的增益、或获得6GHz 3dB 所需的任何增益。  

    我所需的最终总体增益约为20dB、因此我怀疑我将不得不使用级联放大器、如果我能够获得级联以使其正常运行、这是很好的。

    两 个输出端口上的每个端口的输出均为100欧姆负载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SIMA、

    询问、您将收到

     e2e.ti.com/.../6366.LMH5401-Eval.TSC

    这是 TI 为该器件提供的 TI-SPICE 示例。 您将注意到、这甚至不会产生6GHz 的指定3dB 带宽。

    这是一个用于3安培系统级联的输出和仿真文件。 值得注意的是、高频端的增益曲线斜率如何随着每个放大器添加到链中而变化。

     e2e.ti.com/.../Tiger-exact-vals-3-stages.TSC

    当我们测量 EVM 和我们自己设计的电路板时、我们会得到与仿真相当接近的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看原始主题。 这似乎是负载阻抗问题。 请确保为器件提供200欧姆的差分负载、以实现所需的带宽。

    最棒的
    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有正确的负载。 实际上、如果您查看我附加的仿真文件(这是 TI 的)、您会看到它。 仿真不提供 TI 指定的结果。 那不是。 它是其他东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ash、

      感谢您提供的仿真文件、我将深入了解它、并在今天结束时向您提供更新。

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ash、

      抱歉、我花了一段时间才找到原始 EVM/数据表测量值。 如果您能够接受我的朋友的请求、我可以私下共享图1的原始 Excel 文件。 在对增益进行归一化之前、使用表2/Figure56中的电阻值计算的4V/V 增益提供了3.14dB 的总输出增益。 4V/V 的-3dB 点约为6.2GHz。 我正在等待同事的回复、他们对该器件的特性进行了说明、他们如何将器件设置为输出3.14dB、而不是6或12dB。 TINA-TI 与该增益下的截止频率匹配、该增益对应于示波器测量值。

      同时、我正在考虑调整您的三级设计以实现更高的带宽。 此 参考设计 使用 LMH5401和级联的 LMH6401、以在高带宽下实现高可变增益。 从先前的线程来看、您似乎需要至少6GHz 的带宽? 必要的输出电压是多少?  

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SIMA、

    对于差分增益、我希望获得25V/V 的总增益。

    我们所寻找的输出电压范围为50 - 100nV/√Hz,具体取决于频率(较低的频率具有较高的输入电压~ 3-4 nV/√Hz)。

    频率覆盖范围为30MHz - 6GHz

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ash、

      遗憾的是 、使用此设置将难以实现6GHz 频率。 即使我们能够为每个2-4V/V 增益级获得6GHz、在设计的后续阶段、这不会遵循小信号频率响应图、而是图2中显示的大信号频率图、其中2-4V/V 提供的带宽约为5GHz。  

    谢谢、

    Sima