This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL3016:振荡器电路。

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TL3016, TINA-TI, LMV7219
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/996075/tl3016-oscillator-circuit

器件型号:TL3016
主题中讨论的其他器件: TINA-TILMV7219

尊敬的社区:

我正在寻找使用 TL3016比较器开发时钟信号发生器(13.56MHz)电路、该比较器类似于模拟器件的 LT1016比较器。 有人可以建议使用 TINA-TI 进行设计和仿真的参考设计吗?

提前感谢。

最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaditya

    我希望大家都可以、但我将在我们的 LMV7219 E2E 帖子中提供所需的支持、而不是单独对两者作出响应。

    我将关闭这个帖子。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:
    您是否可以关闭前一个并从这个开始!
    谢谢~
    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaditya、

    我不会这么做。 我会购买这个振荡器、因为:

    https://www.mouser.com/Passive-Components/Frequency-Control-Timing-Devices/Oscillators/Standard-Clock-Oscillators/_/N-7jdva?P=1z0x0dpZ1y95k8n

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya、

    Kai 在正确的轨道上、由于这是一个标准 RFID 频率、因此有许多现成的振荡器模块可用。 与晶体+比较器+分立式组件相比、它们更便宜、更小、功耗更低、并且最初更准确。

    如果您确实希望"自稳"、LMV7219数据表介绍了第8.2.2.4节中的首页晶体电路、但我个人认为200欧姆串联电阻有点低、可能会对晶体进行过驱(可能大约几 k)、 但未显示使晶体导通频率所需的修剪器电容器。

    您还可以创建一个具有反相栅极的简单晶体振荡器、这可能更简单、更便宜。 只需谷歌一下"晶体振荡器逆变器栅极电路"、您就会看到大量示例(建议使用带有两个接地电容的示例...因为如果需要、它易于修整)

    我们甚至还提供了有关逆变器晶体振荡器的应用手册:

     https://www.ti.com/lit/an/szza043/szza043.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai 和 Paul:

    感谢您的回复。

    顺便说一下、使用比较器的原因是无论驱动器电路如何、都会生成稳定的信号。 我想在 TINA-TI 中模拟现成的电路并使用 LMV7219比较器、但是、我想知道如何对晶体振荡器电路建模。

    我非常感谢你的建议和/或建议。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaditya、

    我针对11.0592MHz 石英执行了此操作一次:

    将 Thomson 公式应用于"CQ"和"LQ"

    我会减小位"LQ"以提供13.56MHz。 我得到68.88mH。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kai 对我们所有人的教育。  如果需要、我一定会将其归档以供将来使用。

    Aaditya

    这是一个有趣的问题、在这个问题上、我最初认为与 Kai 相同、可以直接从现货线上购买。  感谢您提供问题的附加上下文。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的建议。 但是、当我尝试使用 LMV7219的参考模型来仿真您的电路时、我无法观察到振荡信号。

    任何评论都很棒!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaditya

    请上传您的 TINA 原理图、以便我们从同一个起点开始工作。

    谢谢

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每次仿真振荡器时、务必在 Transient Analysis (瞬态分析)菜单中选择"Zero Initial Values"(零初始值)、以便仿真器从零电压开始、而不是找到稳态直流偏置点。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    请参阅 attachmente2e.ti.com/.../LMV7219_5F00_Oscillator.TSC

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaditya

    感谢您的分享。  Paul 和我会就此咨询并返回给您。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaditya

    基本上、Paul 和我必须改变晶体的值以获得振荡。  这似乎很难让仿真器达到稳定状态。  确实需要长时间运行仿真。  很抱歉、我无法为您的电路提供更多帮助。

    卡盘