Other Parts Discussed in Thread: TL3016, TINA-TI, LMV7219
主题中讨论的其他器件: TINA-TI、 LMV7219
尊敬的社区:
我正在寻找使用 TL3016比较器开发时钟信号发生器(13.56MHz)电路、该比较器类似于模拟器件的 LT1016比较器。 有人可以建议使用 TINA-TI 进行设计和仿真的参考设计吗?
提前感谢。
最棒的
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Aaditya、
我不会这么做。 我会购买这个振荡器、因为:
Kai
您好、Aditya、
Kai 在正确的轨道上、由于这是一个标准 RFID 频率、因此有许多现成的振荡器模块可用。 与晶体+比较器+分立式组件相比、它们更便宜、更小、功耗更低、并且最初更准确。
如果您确实希望"自稳"、LMV7219数据表介绍了第8.2.2.4节中的首页晶体电路、但我个人认为200欧姆串联电阻有点低、可能会对晶体进行过驱(可能大约几 k)、 但未显示使晶体导通频率所需的修剪器电容器。
您还可以创建一个具有反相栅极的简单晶体振荡器、这可能更简单、更便宜。 只需谷歌一下"晶体振荡器逆变器栅极电路"、您就会看到大量示例(建议使用带有两个接地电容的示例...因为如果需要、它易于修整)
我们甚至还提供了有关逆变器晶体振荡器的应用手册: