This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV7291:通过比较器的延迟电路

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV7011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/996364/lmv7291-delay-circuit-via-comparator

器件型号:LMV7291
主题中讨论的其他器件:TLV7011

您好,团队

1.由于某种原因、我必须使用比较器来实现低电平延迟。

 所需的输入电压和输出电压如下所示::μ V

 VIN 是一个低电平仅约为1ms 的脉冲。 当比较器检测到 Vin 的下降脉冲时、它需要将脉冲的低电平时间延长至大约20ms。

 输入脉冲的高电平为1.8V、输出脉冲的高电平可保持在0.9V 以上。

  

2、一开始我想在输入端使用迟滞和 RC 延迟来满足这一要求、但似乎不起作用。 您能否帮助我分析原因并为我们提供更好的电路、还是通过比较器?

此致

Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、

    比较器显示如此高的输入偏置电流很难实现这一点。 您是否能够采用 CMOS 比较器?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒的 Kai 建议

    Wesley

    您的应用不需要高速比较器。  我建议使用具有推挽输出级的更通用比较器、例如 TLV7011。  随附的是供您使用的原理图。  我认为这应该适用于您的应用、但如果您需要进一步的支持、请告诉我。

    卡盘

    e2e.ti.com/.../TLV7011_5F00_pulse_5F00_extender.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、

    它现在是否起作用?

    Kai