请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA186 大家好、
我的一位客户将使用 INA186、他询问有关 Rprotect 的价值的问题。
在客户的应用中、输入端将存在负电压、他希望将电流限制在5mA 以内。
他认为在图33中增加了2kΩ ć 为 Rprotect。
- 只要它们可以接受 Rprotect 的错误、就可以使用2kΩ Ω 电阻器吗?
- 除了由于误差之外、Rprotect 是否有最大限制?
- 通过添加限流电阻器是否存在任何其他问题?
此致、
Shota Mago