This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA186:Rprotect 值

Guru**** 2391215 points
Other Parts Discussed in Thread: INA186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/997272/ina186-rprotect-value

器件型号:INA186

大家好、

我的一位客户将使用 INA186、他询问有关 Rprotect 的价值的问题。

在客户的应用中、输入端将存在负电压、他希望将电流限制在5mA 以内。

他认为在图33中增加了2kΩ ć 为 Rprotect。

  • 只要它们可以接受 Rprotect 的错误、就可以使用2kΩ Ω 电阻器吗?
  • 除了由于误差之外、Rprotect 是否有最大限制?
  • 通过添加限流电阻器是否存在任何其他问题?

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    我会为每个输入使用一个二极管钳位和两个电阻器:一个位于二极管钳位前面的电阻器用于限制流经二极管的电流、一个位于二极管钳位后面的电阻器用于限制流入 INA186的剩余电流。 这样、您可以将电阻总和保持在1k 以下

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shota、

    对于2kΩ Ω 输入电阻器、这是可以的。 它们需要解决的唯一问题是、如果输入引脚上没有输入差分电容器、高输入电阻可能会开始降低内部器件的运行性能。 这有助于保持输入感应电压稳定、类似于为 ADC 提供输入电容器。 我会建议大于或等于1nF 的值。

    我还建议稍微增大电阻器、以便在峰值负电压下 ESD 导通电流为3mA、以实现裕度。

    最棒的

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai 和 Peter、您好!

    感谢您的快速响应和有用的回答!

    此致、

    Shota Mago