This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2902KV:当 VCC=0V 时、OUT 引脚上的3.3V 上拉电阻

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2902KV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/991910/lm2902kv-3-3v-pull-up-on-out-pins-when-vcc-0v

器件型号:LM2902KV

您好!

我对 LM2902KV 有疑问。

现在、OUTx 引脚从外部上拉至3.3V 至660KOhm。
即使 VCC 为0V、此3.3V 也可以激活、如下所示。


数据表未指定 OUTx 引脚的绝对最大输入电压。
这种情况是否会损坏器件(VCC=0V、OUT 通过660K Ω 上拉至3.3V)?

此致、
OBA

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oba-San、您好!

    5uA 不会有害。 电流将流入输出引脚、因此输出电压将小于3.3V (约0.5V)

    请注意、什么是正常的、为 VCC 加电?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ron、

    我只想确认您的答案。
    即使这种情况持续很长时间、 器件也不会损坏。
    对吧?

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5uA 和0.5V 是2.5uW 的功率。 长石灰应该可以。