Other Parts Discussed in Thread: LM2902KV
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2902KV 您好!
我对 LM2902KV 有疑问。
现在、OUTx 引脚从外部上拉至3.3V 至660KOhm。
即使 VCC 为0V、此3.3V 也可以激活、如下所示。
数据表未指定 OUTx 引脚的绝对最大输入电压。
这种情况是否会损坏器件(VCC=0V、OUT 通过660K Ω 上拉至3.3V)?
此致、
OBA