请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA454 在20V 范围内、电流限制为100mA。
在40V 范围内、电流限制为50mA。
使用 OPA454、我将按上述方式配置电路。
但是、它在 PSpice 中似乎无法正常工作。
请向我们提供有关电路配置的反馈
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,Lidong,
我在 TINA PSpice 中整合了一个简单的 OPA454电流限制测试电路。 两个 OPA454非反相放大 器分别设置了100欧姆的负载电阻、并通过正弦波输入进行驱动、以强制 OPA454输出达到电流限制。 一个 OPA454由+/-40V 电源供电、另一个由+/-20V 电源供电。 您可以看到电路和 TINA Spice 瞬态分析的结果。
这两种情况下的电流限制都超过+/-100mA、实际上非常接近幅度。 在一个简单的放大器电路中模拟 OPA454似乎会产生预期的电流限制、而无需大量的外部电路。
此致、Thomas
精密放大器应用工程
e2e.ti.com/.../OPA454_5F00_Cur_5F00_Lim_5F00_01.TSC