This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2471:输出电压不等于预期值

Guru**** 2680875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2471

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/993644/tlv2471-output-voltage-is-not-equal-to-expected

器件型号:TLV2471

大家好、

当 TLV2471用于求和电路时、客户获得预期输出。 下面是详细信息。

"

 我已经重新测试了器件配置、并根据"测量"输入获得了良好的响应。 输入(V1和 V2)我在为电路供电时立即创建了更改值、这些输入连接到求和输入。 隔离而言、V1和 V2根据分压规则是正确的、但通电时不正确。

例如:
V1由连接到5V 电源的10K 和37.4k 电阻器组成。 采用隔离供电,可提供以下输出:(10/(10+37.4)*5= 1.06V
注意:通电时、该测量值变为1.21V

V2由一个200k 电阻器和一个连接到5V 电源的116K 电阻器组成。 采用隔离供电,可提供:(200/(200+116)*5=3.16V 的输出
注意:通电时、该测量值变为1.62V

加电点处测量的加电值为:1.4188V
输出电压为2.83V (给定通电值的预期响应)

我本来希望看到1.06 + 3.16 = 4.22V、但没有看到这一点?

"

提前感谢您。

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、

    这两个输入相互对抗、因为它们连接在一起。 运算放大器会放大最终结果。 今天晚些时候、我建议夏天提供4.22V 电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当两个输入均为5V 时、该电阻分压器可提供4.22V 输出。 当顶部输入为5V、底部为0V 时、它提供1.06V 电压。 当底部输入为5V、顶部为0V 时、它提供3.16V 电压。 如果保留比率、则可以更改电阻器值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:  

    感谢您的支持、客户对此进行了以下查询。 下面是详细信息。

    "感谢您的反馈。 在我的应用中、顶部电阻分压器将保持在1.06V、但是底部感应值(和电压)将会变化。 较低的电阻值会随着温度的变化而变化、因为它是 NTC 热敏电阻。 顶部电阻值的目的是将 NTC 热敏电阻值直流转换为1.06VDC、这是该应用所需的。

    我希望向 NTC 热敏电阻电压添加1.06V 电压、从而使其向上移动。 总和输入的整个范围(NTC+1.06)将保持少于5V。

    我要附上我今天构建的实际原理图。 如 Ron 所见、NTC 热敏电阻的电阻(和电压)将随温度变化。 上电阻(和电压)是固定的、提供直流偏置、该偏置通过 TLV2471I 运算放大器和求和电路逻辑施加。

    如果 TI 团队可以为此或修改提供更好的解决方案、我们将不胜感激。"

    此致、

    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、

    我所需要的只是一个线性方程、甚至更简单的两点、它形成了一条线。 理想情况下端点(在预期的最小和最大温度下)

    point1 (VOUT1、[热敏电阻电阻]1)和 point2 (VOUT2 [热敏电阻电阻]2)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    对延迟答复表示歉意。 下面是提供的新信息。

    '应用是电热水器控制器。 TI 工程师正在为两个器件请求响应图–用于设置水温的电位器和用于测量水温的 NTC 热敏电阻。   我的目标是尝试 叠加 这些响应曲线 、以便我可以使用比较器来确定目标温度何时达到测量温度、并打开或关闭 A/C 加热器继电器。  

    如果工程师  认为有助于建立更好的曲线匹配、则可以使用两个分压 Rcal 电阻值(一个用于 NTC、另一个用于 POT)。
    "

    此致、

    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、

    这仍然简化为3个电阻器。 和两个固定电阻器。

    N = NTC 电阻器。 S=电源电压 Vout = V =(S * B)/(B + A||N)

    其中 A||N =(A*N)/(A+N)

    可以使用仿真器或 Excel 公式将其调整为所需的增益和直流偏移。

    如果他们真的希望真正添加两个旋钮而不是混合它们、那么他们需要切换到反相放大器设置。 如果需要、可以将 NTC 移到接地侧以重新反转传递函数。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    抱歉,我没有 附上这一阴谋。  

    e2e.ti.com/.../TI-response-plot.xlsx

    提前感谢您。  

    此致、

    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、

    如果目标是将温度与 POT 进行比较、则只需一个简单的步骤即可完成。  e2e.ti.com/.../TI-response-plot2.xlsx

    使用具有迟滞功能的比较器或从外部添加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了电路。 添加了跳线、将0%移到顶部  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    根据客户的说法、 此解决方案适合他们、他们希望感谢您的支持。

    此致、

    梅纳德