This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9351:大电流注入(BCI)测试期间输出信号故障问题

Guru**** 2503415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/995257/tlv9351-problem-with-output-signal-failure-during-bulk-current-injection-bci-test

器件型号:TLV9351
主题中讨论的其他器件:TLV9354

大家好、

我构建的电路是一个非常简单的放大器。 我在 BCI 测试期间遇到问题(60mA)。 尽管输入信号是稳定的、但我在输出端看到峰值信号。

我验证输入信号没有变化。 该问题受放大器的影响。

我在 C2被使用和未被使用的情况下进行了测试、结果没有改变。

TLV9351 Out

如何解决此问题?

BR、

Onur。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onur、

    TLV9354具有内部 EMI 滤波器、可抑制超出器件带宽的任何信号、这在 EMI 测试过程中会有所帮助。 您还可以尝试在运算放大器的输入端添加一些滤波(假设这是注入 BCI 信号的位置)、以增加 EMI 滤波滚降。

    我建议将 R4增加到~500欧姆、将 C2增加到20nF、并将 R1和 R3增加到50k。 这些组件值是 根据 我们 的 TI 高精度实验室 稳定性视频中的具有双反馈的 Riso 电路设计过程计算得出的。

    最后、EMI 性能在很大程度上取决于 PCB 布局。 所有走线都应尽可能短、并且应该有一个实心接地层来提供所有返回电流(尤其是 EMI 信号)、一个低阻抗返回路径。  

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim,

    感谢您的快速回复。

    我在执行测试时使用了2层和4层 PCB。 在以前的一些工作中、我们在布局方面有一些经验。 在本例中、我将首先应用您的建议。

    R4 ---- 560R

    C2 ---- 10nF

    R1和 R3 ---- 100K

    可以通过这种方式更改值吗? 我想在不添加新组件的情况下使用现有组件。

    谢谢、

    BR、

    Onur。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onur、

    是的、这些组件值应该是可以的。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    不幸的是,没有发生变化。 我在1-400MHz (ISO11452-4 BCI)范围内执行测试。

    我使用您的值和我说过的值进行了测试。 瞬态仍然出现在输出信号中、或者有时输出信号降至零。

    你有什么建议?

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onur、

    EMI 耦合在哪里? 输入还是输出?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onur、

    在 BCI 测试期间、60mA 是否流经标记为"输入"的网络? 我对 BCI 测试非常熟悉。  

    如前所述、EMI 测试结果在很大程度上取决于 PCB 布局。 您的 PCB 上是否有完好无损的实心接地平面?

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    这是一个传感器电路。 传感器馈电为 Vbat 和 GND。

    第一级、只有 VBAT 和 GND 电缆流经电流探头。 我还没有将电流输入到输出信号中。 通常、当没有运算放大器时、即使在200mA 测试中、运算放大器输入信号(传感器输出)也不会改变。 因此、运算放大器输入信号是可以的。 GND 平面是实心的。  

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后、我要在 OPAMP 的输入端添加一个低通滤波器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    GND 平面是实心的。 正如我告诉 Kai 的、我将传感器输出作为运算放大器的输入。 我只向传感器电源、即 VBAT 和 GND 线注入电流。 即使在更具挑战性的条件下、传感器也不会改变输出信号。 这意味着运算放大器信号的输入没有失真。

    顺便说一下、传感器和运算放大器不是分立式系统。 它们会创建相同电路的块并具有相同的 GND 平面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onur、

    我同意 Kai 的说法、输入端的低通滤波器应该会有所帮助。  

    此外、该电流需要流向某个位置、不应流入运算放大器的输入端。 如果它流经 R6并以0V 为中心、则可能导致运算放大器轨到一个或另一个电源。 您是否能够在测试期间使用示波器测量 R6上的电压? 但是、RC 滤波器应移除大量注入的信号、因此这可能不是主要问题。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    遗憾的是、低通滤波器不工作。 我使用了100K + 10nF。

    您还有什么建议?

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onur、

    您能否发布完整的原理图来显示传感器部分?

    您使用哪种传感器? 什么是 VBAT?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onur、

    您是否在测试期间偏置输入电压? 如果放大器的输入为0V、导致输出进入 GND、我不会期望得到良好的结果。

    最后、您是否能够在测试期间测量 R6上的电压?

    谢谢、

    Tim Claycomb