主题中讨论的其他器件:TLV9354
大家好、
我构建的电路是一个非常简单的放大器。 我在 BCI 测试期间遇到问题(60mA)。 尽管输入信号是稳定的、但我在输出端看到峰值信号。
我验证输入信号没有变化。 该问题受放大器的影响。
我在 C2被使用和未被使用的情况下进行了测试、结果没有改变。
如何解决此问题?
BR、
Onur。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Onur、
TLV9354具有内部 EMI 滤波器、可抑制超出器件带宽的任何信号、这在 EMI 测试过程中会有所帮助。 您还可以尝试在运算放大器的输入端添加一些滤波(假设这是注入 BCI 信号的位置)、以增加 EMI 滤波滚降。
我建议将 R4增加到~500欧姆、将 C2增加到20nF、并将 R1和 R3增加到50k。 这些组件值是 根据 我们 的 TI 高精度实验室 稳定性视频中的具有双反馈的 Riso 电路设计过程计算得出的。
最后、EMI 性能在很大程度上取决于 PCB 布局。 所有走线都应尽可能短、并且应该有一个实心接地层来提供所有返回电流(尤其是 EMI 信号)、一个低阻抗返回路径。
谢谢、
Tim Claycomb