This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM318:LM318 TINA 交流分析

Guru**** 2509495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/990526/lm318-lm318-tina-ac-analysis

器件型号:LM318

β 一个开环电路(无反馈)来生成开环增益(AOL)、1/ AOLβ 和环路增益()曲线

下面的原理图是 Sallen 密钥滤波器、有两个输入 VF1和 VF2、仿真是否正确?

或者、我需要按如下方式修改表达式:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以便执行相位稳定性分析?

    我会这样做:

    e2e.ti.com/.../user_5F00_lm318.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的方法仍然为运算放大器的正输入提供反馈路径、并且不会完全"断开环路"进行稳定性分析。 对于具有正负反馈的电路、如 Sallen Key 滤波器、您需要使用不同的方法来测量相位裕度。 下面我附上了演示文稿的快照,其中显示了如何断开环路 以及测量环路增益的位置(Aol*Beta)以确定电路的相位裕度。  

    但是、运算放大器模型可能很旧、因为 器件 是1976年发布的、因此最好验证运算放大器宏模型是否准确。  我建议查看 此博客文章

    最后、我们可能有一款更新版本更好的器件、可满足您的设计需求。 如果您能与您分享运算放大器规格要求、我很乐意提供一些器件建议。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的友好回复、这对您有所帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我使用 Bode100来测试 PCB 的环路增益,但是对于 TINA 仿真,我一点也不熟练,非常感谢您的详细解释