This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我 β 一个开环电路(无反馈)来生成开环增益(AOL)、1/ AOLβ 和环路增益()曲线
下面的原理图是 Sallen 密钥滤波器、有两个输入 VF1和 VF2、仿真是否正确?
或者、我需要按如下方式修改表达式:
以便执行相位稳定性分析?
我会这样做:
e2e.ti.com/.../user_5F00_lm318.TSC
Kai
您好!
您使用的方法仍然为运算放大器的正输入提供反馈路径、并且不会完全"断开环路"进行稳定性分析。 对于具有正负反馈的电路、如 Sallen Key 滤波器、您需要使用不同的方法来测量相位裕度。 下面我附上了演示文稿的快照,其中显示了如何断开环路 以及测量环路增益的位置(Aol*Beta)以确定电路的相位裕度。
但是、运算放大器模型可能很旧、因为 器件 是1976年发布的、因此最好验证运算放大器宏模型是否准确。 我建议查看 此博客文章。
最后、我们可能有一款更新版本更好的器件、可满足您的设计需求。 如果您能与您分享运算放大器规格要求、我很乐意提供一些器件建议。
谢谢、
Tim Claycomb