请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OP07C 主题中讨论的其他器件: OP07
大家好、
我们的客户想知道 OP07CP 的输出端子可以提供多少电流。 根据数据表的第10.2节、输出电阻几乎可以忽略不计、因此它可以为输出负载提供所需的电流。 但是、它无法输出确定的电流。 客户的输出电流要求仅为20mA。
此致、
Danilo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Danilo、
幸运的是、OP07C 可以驱动20mA:

e2e.ti.com/.../danilo_5F00_op07.TSC
但是、由于它只是典型的性能、不能保证您不应依赖它。
OP07C 是一款专为1k 及更高负载而指定的运算放大器。 您应该寻找的是针对600R 负载指定的 OPAMP。
另一种选择是添加分立式推挽级并将其放入反馈环路中。 但是、随着目前的运算放大器可用...
Kai