This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OP07C:OP07CP#39;s 输出端子可提供多少电流

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: OP07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/991222/op07c-how-much-current-can-be-sourced-by-op07cp-s-output-terminal

器件型号:OP07C
主题中讨论的其他器件: OP07

大家好、

我们的客户想知道 OP07CP 的输出端子可以提供多少电流。 根据数据表的第10.2节、输出电阻几乎可以忽略不计、因此它可以为输出负载提供所需的电流。 但是、它无法输出确定的电流。 客户的输出电流要求仅为20mA。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    幸运的是、OP07C 可以驱动20mA:

    e2e.ti.com/.../danilo_5F00_op07.TSC

    但是、由于它只是典型的性能、不能保证您不应依赖它。

    OP07C 是一款专为1k 及更高负载而指定的运算放大器。 您应该寻找的是针对600R 负载指定的 OPAMP。

    另一种选择是添加分立式推挽级并将其放入反馈环路中。 但是、随着目前的运算放大器可用...

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个输入可能来自备选 OP07供应商、这里有一个看起来像是早期爪形曲线的东西(如果我可以粘贴的话)-看起来有相当多的开环输出电阻。 该 ADI 图可能接近您通常所期望的结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai 和 Michael、

    非常感谢您的回答。

    此致、

    Danilo