This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何在通电和断电期间控制电流和电压压压摆率?

Guru**** 2929480 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22950, TPS22918, TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/991539/how-to-control-the-current-and-voltage-slew-rate-during-power-on-and-power-off

主题中讨论的其他器件:TPS22950TPS22918TPS22810

我的设计中的传感器已损坏、我认为浪涌电流是损坏的原因。

我想知道如何在加电和断电期间控制电流和电压压压摆率?

我可以使用由电容和电感器制成的低通滤波器来获得我想要的结果吗?

非常感谢您的建议。

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您能否显示原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果可能、您可以使用具有可控上升时间和集成快速输出放电功能的负载开关。

    我建议查看 TPS22950和 TPS22918等器件、因为它们能够在通过 QOD 电阻器禁用时对输出放电、在启用时执行线性上升以钳制任何浪涌电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,我不知道如何在此处上传原理图。 但它非常简单。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我将检查它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但前提是它可以正常工作

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后、我上传了原理图。

    PLZ、帮助检查、我需要+12V 输入、而不是像 TPS22950TPS22918 所需的+5.5V 输入。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您是否了解过 TPS22810? 此器件具有可控上升时间和快速输出放电、但可在高达18V 的电压下工作。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您有什么传感器? 为什么它对加电过程很敏感? 它从+15V 电源汲取了什么电流?

    Kai