This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358A:LM358A–LM358A 和 LM358B 之间的 Vos 差异

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM358B, LM358, LM358A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/992571/lm358a-lm358a-vos-difference-between-lm358a-and-lm358b

器件型号:LM358A
主题中讨论的其他器件:LM358BLM358

LM358的失调电压最大值仅为正值3mV、而 LM358B 则为负值和正值+/-3mV。 我的问题是、

  1. LM358A 是否仅具有正失调电压?
  2. 如果 LM358B 具有+/-3mV Vos、则可能的 Vos 范围为3mV-(-3mV)=6mV。 这意味着 LM358B 的 Vos 大于 LM358A。 是这样吗?

BR、

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    1) 1) LM358A 可能具有负 Vos 的正极。 极限值是绝对值、幅度。 +/-为隐含值。  

    2) 3) 3mV 与+/-3mV 范围相同,值和含义相同。