请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM358A 主题中讨论的其他器件:LM358B、 LM358、
LM358的失调电压最大值仅为正值3mV、而 LM358B 则为负值和正值+/-3mV。 我的问题是、
- LM358A 是否仅具有正失调电压?
- 如果 LM358B 具有+/-3mV Vos、则可能的 Vos 范围为3mV-(-3mV)=6mV。 这意味着 LM358B 的 Vos 大于 LM358A。 是这样吗?

BR、
Gary