请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA380 

属于此主题:
e2e.ti.com/.../opa380-can-opa380-used-to-amplify-the-photodiode-which-is-illuminated-by-a-dc-light
Kai
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.


属于此主题:
e2e.ti.com/.../opa380-can-opa380-used-to-amplify-the-photodiode-which-is-illuminated-by-a-dc-light
Kai
尊敬的 Kai:
非常感谢您提供的信息。 实际上、它在使用10kOhm、100kOhm 和1MOhm 放大交流光电流时确实起作用、无论是否使用反馈电容器。 但这不是我想要的。
我尝试放大的是直流光电流。 Pho二极管 由 LED 发出的光强度恒定的光照射。
我使用了不同的恒定光强度(因此对应于不同的直流光电流值)、但始终从 TIA 获得相同的电压输出。
这就是为什么我想知道直流光电流是否可以由 OPA380放大的原因。 DC 表示频率为0Hz。
此致
岳飞