This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA380:从一个时刻到另一个时刻、我无法发布图片...

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA380

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/992087/opa380-i-cannot-post-a-picture-from-one-moment-to-the-other

器件型号:OPA380

属于此主题:

e2e.ti.com/.../opa380-can-opa380-used-to-amplify-the-photodiode-which-is-illuminated-by-a-dc-light

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    非常感谢您提供的信息。 实际上、它在使用10kOhm、100kOhm 和1MOhm 放大交流光电流时确实起作用、无论是否使用反馈电容器。 但这不是我想要的。

    我尝试放大的是直流光电流。 Pho二极管 由 LED 发出的光强度恒定的光照射。

    我使用了不同的恒定光强度(因此对应于不同的直流光电流值)、但始终从 TIA 获得相同的电压输出。

    这就是为什么我想知道直流光电流是否可以由 OPA380放大的原因。 DC 表示频率为0Hz。

    此致

    岳飞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuefei、

    我理解您的意思。 但是、即使只需要直流操作、OPAMP 电路也必须设计为可稳定工作。 如果设计不稳定、您将无法获得稳定的直流性能。 因此、请在反馈环路中添加相位超前电容、并在输出端添加隔离电阻

    Kai