This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV722-N:LMV722-N Θj -c

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV722-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1013988/lmv722-n-lmv722-n-j-c

器件型号:LMV722-N

我想 Θj LMV722-N 的 Δ Σ-c 值
Θj 表仅显示了 Δ Σ-Δ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamamoto San、您好!  

    在这个较旧的器件中、此信息不可用。 《半导体和热敏 IC 指标 》文档包含许多公式、或许它将帮助您仅使用 theta-j-a 解决问题  

    如果不是、我们可能建议使用具有 theta-j-c 信息并能满足您应用要求的较新器件。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamamoto San、您好!  

    Θj -c 仅在您计划将 散热器连接到器件时才有用。 在正常情况下(不是散热器)、从封装顶部流出的热量极少。  

    应用手册中的第3节"测量 ΨJT "、"结至封装顶部"参数(更有用)

    您是否有完整的器件型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。
    产品名称是 LMV722MMX/NOPB、PKG 是 VSSOP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    【Θj -c 仅在您计划将散热器连接到器件时才有用。 在正常情况下(不是散热器)、从封装顶部流出的热量极少。】

    →那么、我是否可以假设 Tj=TC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ℃查看《半导体和热敏 IC 指标》第8页、您会发现封装通常以 θj -c=4~15 μ V/W 的形式列出
    这是否意味着、如果在15°C/W 下计算得出的 Tj 小于85°C、则使用该器件是安全的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamamoto San、您好!  

    如果电路板已经构建、则确定内部芯片温度的最佳方法是使用此公式  

    Tc 是测得 的外壳温度最高值。  功率([VCC+]-[VCC-])* ICC 加上基于 放大器输出电流的功率。

    如果运算放大器拉 电流、则功率 为([VCC+]-VOUT)* IOUT

    如果运算放大器正在灌入电流、则功率 为(VOUT-[VCC-])* IOUT

    我请求 为 LMV722MMX/NOPB 建立一个热模式。 这将需要2到14天的时间才能完成。  

    我希望 μ ΨJT 将大约为13 C/W (基于相似 的器件/封装)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron-San:

    我们遇到了严重的问题、需要尽快获得仿真结果。

    很抱歉、我想尽快回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Yamamoto - San、  

    我已经联系过热模型工程师、以了解更长的时间。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamamoto San、您好!  

    建模小组已确认模型将于7月14日就绪。  
    他们正在努力尽快完成、因此可能会更早完成、但这是确认的日期。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina、

    感谢您的检查。
    我将等待您的回复。

    B/R

    山本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好消息,山本-圣。  

    热模型提前完成。  结果是:

    LMV722MMX/NOPB

    Theta JC,顶部:  85.5 C/W

    Theta JB 酒店:      112.6 C/W

    Ψ JT:  20.5 C/W

    PSI JB: 111.1 C/W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常有帮助。 非常感谢!!