我想 Θj LMV722-N 的 Δ Σ-c 值
Θj 表仅显示了 Δ Σ-Δ
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Yamamoto San、您好!
在这个较旧的器件中、此信息不可用。 《半导体和热敏 IC 指标 》文档包含许多公式、或许它将帮助您仅使用 theta-j-a 解决问题
如果不是、我们可能建议使用具有 theta-j-c 信息并能满足您应用要求的较新器件。
祝你一切顺利、
卡罗莱纳州
Yamamoto San、您好!
如果电路板已经构建、则确定内部芯片温度的最佳方法是使用此公式

Tc 是测得 的外壳温度最高值。 功率([VCC+]-[VCC-])* ICC 加上基于 放大器输出电流的功率。
如果运算放大器拉 电流、则功率 为([VCC+]-VOUT)* IOUT
如果运算放大器正在灌入电流、则功率 为(VOUT-[VCC-])* IOUT
我请求 为 LMV722MMX/NOPB 建立一个热模式。 这将需要2到14天的时间才能完成。
我希望 μ ΨJT 将大约为13 C/W (基于相似 的器件/封装)