This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4141:TI 模型 PSpice 上的压摆率问题

Guru**** 2501415 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4141, TINA-TI, THS4501, THS3092

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1013026/ths4141-slew-rate-issue-on-pspice-for-ti-model

器件型号:THS4141
主题中讨论的其他器件: TINA-TITHS4501THS3092

您好!

我尝试在 PSpice 上使用 THS4141模型将5V 幅度方波信号(200kHz 频率)转换为15V 幅度8V 差分信号。 (16V 单电源)
 信号生成工作正常、我只是对压摆率有疑问。  

数据表提供了450V/us 的压摆率。 正如您在以下捕获中看到 的、我的信号在200ns 左右的时间内从8V 增加到15V、我们在理论上应该期望在15ns 左右。

您是否有任何想法,这里可能会有什么问题?

感谢你的帮助

此致

T é o

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、T é o、

    压摆率规格仅对测试条件有效。 请参阅数据表的图6

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 T  é o、

      对于方波的输出电压和上升时间、您需要  0.35/15ns 的大信号带宽= 23MHz。 转换为压摆率为2 * PI * 23*10^6 * 15V = 2261V/us 的放大器。 我们可以帮助建议另一个更适合您要求的放大器。 您的设计可以处理的最长上升时间是多少、您是否能够共享原理图/仿真文件?

    谢谢、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    感谢您提供的完整答案、因为我们最终需要~10ns 的精度、因此我们希望上升时间尽可能快、以满足此要求。
    请查找随附的原理图/仿真文件

    e2e.ti.com/.../Tx-Math-Modification.zip

    此致


    谢谢你  
    T é o

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我不明白您是如何获得这个23MHz 的。

    在我看来、最小压摆率是由给出的:  压摆率 =  2  π  f  V、其中 f 是我的信号频率(200kHz) 、V 是我的信号的最大电压。

    因此在本例中,它给出了:压摆率= 18.8V/us  
    但是、在这种情况下、压摆率不足以满足我的10ns 标准。

    但我们需要的是7V/10ns→700V/us  
    还不够吗?
    请注意、我们在此处查找符合 Q1标准的组件


    此致
    T é o

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teo、

    您能否在此处将原理图作为图片发布?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、
    是的、当然、就是这里。

    T é o

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teo、

    我通过 TINA-TI 获得此结果:

    e2e.ti.com/.../teo_5F00_ths4141.TSC

    压摆率为264.5V/µs μ s

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    那么 THS4141的 PSPICE 模型是否有问题? 是什么使它与 TINA 上的不同呢?
    即使如此、我想这对我们来说还不够。
    我们希望上升沿的时间大约为10ns。
    您是否有符合 Q1标准的参考?  

    感谢你的帮助

    T é o

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teo、

    我将相同的 PSPICE 模型导入到了 TINA-TI 中。 那么、应该是可以的吗?

    什么负载连接到您的全差分放大器的输出端?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的

    我在 PSPICE for TI 上有相同的原理图、没有像您一样的负载。
    但每个输出都有~200ns 的上升沿

    T é o

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 T  é o、

      通过获取信号频率和方程式2piFV 来定义正弦波、而不是脉冲/方波。 在本例中、我们必须使用上升时间、并使用等式0.35/上升时间(这是推导出的等式)。  

      感谢您提供 PSpice 文件夹、感谢您 Kai 提供了 TINA-TI 版本。 PSpice 模型的上升时间大约为200ns、而 TINA-TI 版本的上升时间从0%到100%大约为25ns。 我需要深入了解这一点并返回给您。  

      对于替代器件、这 是我们的 高功率电源 FDA 列表。 THS4501在压摆率方面可行、但遗憾 的是、与 THS4141相比、其输出电压范围更小。 THS4141不是汽车标准、以下 我们符合汽车标准的 FDA 的链接。 遗憾的是、这两种 FDA 都不是15V 或更高的大功率设计。  

      如果空间和失真允许、另一种选择是使用两个单端放大器、而不是 FDA。  

    谢谢、
    Sima

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还不错!  
    感谢您的观看。  

    如果我们选择两个单端放大器选项,您会建议什么组件? 我一直在寻找能够满足我们需求的组件、但尚未找到合适的组件。

    如果我们先寻找非 Q1解决方案以测试您建议使用的组件,那么您会建议使用什么组件? 也许这样的选择会更容易一些  

    此致

    T é o

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 T  é o、

      以下 是适用于 高电源+高压摆率的经过过滤的列表。 遗憾的是、这些都不符合汽车标准。  

      我将 THS3092用作以下示例、以实现快速输出上升时间+差分配置:   

      

      e2e.ti.com/.../THS3092_5F00_fastpulse.TSC

    谢谢!
    Sima