This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA548:澄清了 E/S 电流

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1014098/opa548-e-s-current-flow-clarification

器件型号:OPA548

大家好、

你好。

我们的客户对数据表声明“正传统电流流入输入端子”有明确说明。
这是否意味着70uA 在电压为0.8V 时从 ES 流出、65uA 在电压为2.4V 时从 ES 流出?

如果 OPA548TG3上的 ES-I/O 引脚电压为0.8V、在上拉至2.4V 之前、它可以灌入多少电流?

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    OPA548数据表按照 数据表注释(2)状态符合流入输入端子的正向传统电流。 因此、关于您的问题:

    这是否意味着70uA 在电压为0.8V 时从 ES 流出、65uA 在电压为2.4V 时从 ES 流出?

       µA 特性表指示对于 IE/S 低电平(输出被禁用)、处于低电平状态的 E/S 引脚电流通常为–70 μ A。 因此、由于符号指示 E/S 引脚将在低电平状态下拉出电流。 它还 µA 当处于高电平状态时、引脚将提供–65 μ A 的电流。  µA、E/S 引脚在  两 种 µA 下的拉电流(输出)通常约为–65 μ A 至–70 μ A 、这表明它们之间变化不大。

    如果 OPA548TG3上的 ES-I/O 引脚电压为0.8V、在上拉至2.4V 之前、它可以灌入多少电流?

    在内部、OPA548 E/S 引脚是 PNP 晶体管和一个15千欧电阻的基极、该电阻上拉至内部总线、该总线的偏置电压高于0.8V 或2.4V 电平。 PNP 晶体管在输入电平为低电平时打开、而在输入电平为高电平时关闭。 因此、在低电平状态下、输入提供的电流会略有增加。 15千欧电阻器占 E/S 引脚输入电流的其余部分。 因此、数据表中显示 E/S 引脚仅拉电流、不灌电流。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程