Other Parts Discussed in Thread: OPA548
大家好、
你好。
我们的客户对数据表声明“正传统电流流入输入端子”有明确说明。
这是否意味着70uA 在电压为0.8V 时从 ES 流出、65uA 在电压为2.4V 时从 ES 流出?
如果 OPA548TG3上的 ES-I/O 引脚电压为0.8V、在上拉至2.4V 之前、它可以灌入多少电流?
谢谢、此致、
艺术
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Art:
OPA548数据表按照 数据表注释(2)状态符合流入输入端子的正向传统电流。 因此、关于您的问题:
这是否意味着70uA 在电压为0.8V 时从 ES 流出、65uA 在电压为2.4V 时从 ES 流出?
µA 特性表指示对于 IE/S 低电平(输出被禁用)、处于低电平状态的 E/S 引脚电流通常为–70 μ A。 因此、由于符号指示 E/S 引脚将在低电平状态下拉出电流。 它还 µA 当处于高电平状态时、引脚将提供–65 μ A 的电流。 µA、E/S 引脚在 两 种 µA 下的拉电流(输出)通常约为–65 μ A 至–70 μ A 、这表明它们之间变化不大。
如果 OPA548TG3上的 ES-I/O 引脚电压为0.8V、在上拉至2.4V 之前、它可以灌入多少电流?
在内部、OPA548 E/S 引脚是 PNP 晶体管和一个15千欧电阻的基极、该电阻上拉至内部总线、该总线的偏置电压高于0.8V 或2.4V 电平。 PNP 晶体管在输入电平为低电平时打开、而在输入电平为高电平时关闭。 因此、在低电平状态下、输入提供的电流会略有增加。 15千欧电阻器占 E/S 引脚输入电流的其余部分。 因此、数据表中显示 E/S 引脚仅拉电流、不灌电流。
此致、Thomas
精密放大器应用工程