https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1011425/opa377-q1-opa377
器件型号:OPA377-Q1主题中讨论的其他器件:OPA377
大家好、
因为我正在使用放大器 OPA377QDBVRQ1 、并且需要一些输入
在85°C、0至3.3V 条件下的输出电压 V/s 输出电流图
在数据表中、它提供-40至150摄氏度
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1011425/opa377-q1-opa377
器件型号:OPA377-Q1大家好、
因为我正在使用放大器 OPA377QDBVRQ1 、并且需要一些输入
在85°C、0至3.3V 条件下的输出电压 V/s 输出电流图
在数据表中、它提供-40至150摄氏度
您好、Gaurav、
根据您的查询、我将按照 Kai 的建议进行线性插值。
对于3.3V、如果负载为10kΩ Ω、则根据以下数据表、在85C 时、Vout 电压摆幅将高达3.3V - 40mV = 3.26Vdc (这并非测试条件下的最坏情况)。 10kΩ 负载电流接近约10kΩ μ A、则输出电压摆幅为3.26V、温度为85C (电流:5.5V/μ s = 0.55mA)。


从上面的图12中可以看出、如果在10mA 负载下施加2.75V 电压、则在85C 时输出摆幅高达约2.5VDC。
假设单电源电压为3.3VDC、则输出摆幅可能高达2.5VDC +(3.3-2.5V)=~3.3V、我将在85°C 时从上面选择3.26V。
Q: 输出电压 V/s 输出电流图、温度为85°C、电压为0至3.3V
与发布的每个数据表中一样、上述估算基于推断。 对于10mA 负载、如果2.75Vdc 的电源电压轨将产生2.5V Vout 摆幅、则估计3.3VDC 将产生3V 的 Vout 摆幅。 输出电压摆幅 是在高达85C 的给定电源电压下输出负载电流的函数。
此外、我会在 上图中增加一些裕度(例如50-100mV 裕度)、假设在85C、10mA 时、电源轨的输出电压摆幅应约为2.90V 至3.0V。
如果您有其他问题、请告诉我。
最棒的
Raymond
您好、Gaurav、
应用程序的最大值是多少 OPA377中的输出电流或负载? 请澄清。
我将要求验证团队获取原始数据并 提供推断、但获取数据可能需要几天的时间。 如果 原始数据可用、我将发布结果。
如果 OPA377应用以大约10kΩ μ A 的电流驱动负载、您询问的答案如下所示->输出电压与输出电流之间的关系 在 85°C 时为0至3.3V。

最棒的
Raymond
您好、Gaurav、
根据 OPA377图、我无法找到原始数据、因此在85°C 时、生成的数据将被上述图中0 < Vs < 3.3VDC 的数字化外推。

根据应用程序、最大 输出电流范围为15mA -25mA、我看不到 OPA377在 Ta = 85C 时能够支持25mA 的拉电流。
下面是我如何进行数据推断的方法:
1.使用 WebPlotDigitizer 工具数字化图12。
2.在-40C、+25C 和+125C 下从获得的数字化点执行曲线拟合。
3.获得曲线拟合方程 y (x) =(A+CX)/(1 + BX +DX^2)或多项式方程后、复制图12。
4.使用上面找到的类似曲线方程、估算/计算85C 时的数据点(电压与电流间的关系)以及曲线拟合。
5. Vs=3.3VDC 时将所有曲线向上移动(Vs=+/- 2.75Vdc 时显示图12)。

如果您有其他问题、请告诉我。
最棒的
Raymond